你好:
我们板子使用6748的MDIO接口连接lan8700芯片。工作模式为RMII。
代码参照starterware\third_party\lwip_1.3.2\ports\am1808\netif中的sitaraif.c编写。
现在能读到ip了,但是还是ping不通。
现象:
ACTIVITY灯:闪;--说明alive成功
LINK灯:长亮;--说明6748 link 8700成功?
FDuplex灯:长亮; --说明工作在Full Duplux模式
SPEED100灯:不亮; --说明10M速率。
电脑端:黄灯在闪
想问:
1、我代码中,会不会EMAC模块的配置或者设置有问题,导致ping不通?
2、我网线交叉和直连都尝试过,也是ping不通。(网络变压器不支持Auto—MDI)