您好!
我使用了达芬奇DM368 做做视频处理自带的tvp7002 编码720P 1080P 1080I .都工作正常。
我需要的HDMI输入 所以接了CAT6023 采用一般的YCBCR422输入。所以.ccdc_if_params = {
.if_type = VPFE_YCBCR_SYNC_16,
接入 720P 1080P ,抓图像和编码都正常,了
问题1,信号源1080I 输入是抓图像 中断函数中static irqreturn_t vpfe_isr(int irq, void *dev_id){.....vpfe_dev->field_id ^= 1;
if (fid == vpfe_dev->field_id) {}.....} fid 一直等于1 vpfe_dev->field_id一直等于0 。不知道怎么设置?
问题2:, 我把接口.ccdc_if_params = {
.if_type = VPFE_BT656, 设置成BT656. 1080i采集编码都可以,但是1080P 720P 又抓不到图。
能否发一份正确的采集接口寄存器配置给我。谢谢