Part Number: SK-AM62B-P1
Other Parts Discussed in Thread: TPIC2810,
您好 TI:
我第一次做贵司的产品,有许多浅显的问题想跟您请教:
1、我翻阅了[参考译文] TMDX654IDKEVM:I2C LED 控制器 - 处理器(参考译文帖)(Read Only) - 处理器(参考译文帖) - E2E 设计支持,发现想要通过I2C控制LED大致需要如下操作
(1)、打开config CONFIG_GPIO_TPIC2810
(2)、k3-am654-base-board.dts配置相应的设备树
(3)、完善驱动代码(ti-linux-kernel-6.1.80+gitAUTOINC+2e423244f8-ti/drivers/gpio/gpio-tpic2810.c)
但是论坛中的描述还是有些不太理解,故有以下问题:
1、如果我是在SK-AM62B-P1上面实现是否也是通过该宏CONFIG_GPIO_TPIC2810来打开控制编译?
2、SK-AM62B-P1产品的设备树上是否有TPIC2810D控制的参考设备树?可以帮忙指出嘛?我好像没有看出来
3、还有GPIO的pinctrl控制封装成了接口宏,请问我如何查看具体设置的是哪个GPIO呢(GPIO号),你们的宏中只有一个类似于地址数据的值(例如0x1e0)
AM62X_IOPAD(0x1e0, PIN_INPUT_PULLUP, 0) /* (B16/E12) I2C0_SCL */
4、既然是通过I2C控制LED,那么请问,我给芯片TPIC2810D的数据为什么值时,控制不同的LED灯状态呢?请问是否有文档描述?我并未找到相应的资料