IC #TVP7002PZP下图所示有很多种分辨率识别错误,20种里面有5种分辨率错误了,请帮忙提供技术支持,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
能否帮解答下为何会出现这种分辨率错误的问题?一般会由于一些什么原因导致这种问题出现?
请帮解答下,一般会是什么原因造成分辨率识别错误问题?烦请分析造成这种故障的原因.谢谢~
应该是1268,可是显示的是1280x960,
图二,应该是790,3,却是1066,3
请结合图1和图2看,图1显示是1280x768,可是读出来的LINEPERFRAME=1000 V_sync=3
可是按图2的话,LINEPERFRAME应该是790才对, V_sync应该是7才对啊
应该是1268,可是显示的是1280x960, [eason] 1268是768的笔误? 你说显示的是1280 960, 那请问是在哪里有显示?
图二,应该是790,3,却是1066,3 【Eason】同样的问题,哪里有显示?
图2的表格显示的是TVP7002的配置参数,也就是说,TVP7002的内部逻辑是按照790行一帧来运行的。
而你提到的读出来的行数是1000, 这个是从lines per frame 寄存器读出来的吗?这个代表的是TVP7002读到的输入信号的实际行数。
你可以看到, 设定的行数和读到的实际行数,他们是独立的两个东西,是可以不一样的。
我现在怀疑是你输入的信号行数可能不对。建议你用示波器测量Vsync的实际宽度,以及实际的行数看看。
问题是2种不同的分辨率,读出来却是一样的.20种分辨率里面,部分没错,部分错的.
例如:1280X768和1280X960,寄存器读出来都是一样的lines per frame 和Vsync.
输入的信号行数没问题
我们这个产品是应用于赌场的监视器的,所以要求非常严格.
我们工程师有了解到这个芯片是TI美国那边开发的,请问能否跟贵司美国那边技术支持也咨询下这个问题的分析方案?
问题是2种不同的分辨率,读出来却是一样的.20种分辨率里面,部分没错,部分错的. 例如:1280X768和1280X960,寄存器读出来都是一样的lines per frame 和Vsync. 输入的信号行数没问题 我们这个产品是应用于赌场的监视器的,所以要求非常严格. 我们工程师有了解到这个芯片是TI美国那边开发的,请问能否跟贵司美国那边技术支持也咨询下这个问题的分析方案?
您好,比如1280x768和1280x960,他们分别是什么刷新率?我可以试着找到一样格式视频源在开发板上实测一下看看。
目前TVP7002你可以在网站上查到处于NRND状态,故支持有限, 请知悉。你可以在http://e2e.ti.com/support/data_converters/videoconverters/f/376论坛上发帖询问。
客户说刷新率都是60
另外请问这个既然是NRND的状态,那有无完全替代的更新的型号?
另外,请问您能否帮忙跟美国那边沟通解决下这个问题?因为你们都是TI一个系统,沟通起来肯定更方便和好沟通
客户说刷新率都是60
另外请问这个既然是NRND的状态,那有无完全替代的更新的型号?
另外,请问您能否帮忙跟美国那边沟通解决下这个问题?因为你们都是TI一个系统,沟通起来肯定更方便和好沟通(因为我有试着在您提供的网站发帖,但是无法上传相片,换了几台电脑都是无法上传)请帮忙,万分感谢
在ti 的e2e 网址上面是可以发带图片的帖子的,无法上传就不知道了;
其实我之前也有遇到你这个问题,就是tvp7002输入分辨率识别失败的问题,我个人感觉是芯片本身的问题,当时我们的开发要求没有这个高,没有要求支持所有的分辨率,支持几个就可以,当时没有深究了
意思是当时的TI公司开发要求不是很高,所以芯片本身的技术支持不够支持所有的分辨率对吗?
那这个芯片后来也没有继续得到技术上的完善吗?我客户查到资料上支持50来种,他试了20种里面还是支持10多种的~
我意思不是说TI公司,是我们自己在调试的时候,发现了这个问题,只是没有去深究