This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678 NAND FLASH BOOT 问题

根据C6678 demo设计的板子,其中NAND FALSH选用的是MT29F2G08ABBEAHC-IT,256M,GPIO由FPGA控制,其他的和6678保持一致。

然而我根据网上的一些教程进行boot启动,却不能实现boot。请问各位能给我提点意见吗?

平台:C6678

CCS:5.5

mcsdk_2_01_02_06

我的步骤如下:

1 配置GEL

   i2cConfig.gel我根据 nand flash 的情况,进行了一些参数的修改:

其他的都没有改动,请问我是否是有遗漏的地方?

2 program IBL

3 配置IBL

4 program nand

在一切都显示complete之后,下电在上电,boot不成功

用CCS debug 查看,发现pc指针是0x20B01290,DDR没有初始化。bootcomplete一直为0.

感觉我已经把能注意到的都注意到了,但是还是连简单的闪灯都做不到。所以想请教各位,我的过程中是否存在什么问题,还有什么地方我没有注意到。

新手在学,请各位指教下,我的邮箱是793080972@qq.com。谢谢。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。