This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OMAP-L132: OMAP132 芯片时序偏移导致手机不能注册基站问题

Part Number: OMAP-L132

OMAP132 芯片时序偏移导致手机不能注册基站问题描述

一、与时序相关电路图部分

二、软件操作问题描述

由 19.2Mhz 倍频到 96Mhz 在配置精准的定时器;

class HalOmapRftimer:public IrqHandler;

int16_t RFTIMER_Init(HalOmapRftimer *RfTimer)

{

g_pSlotTimer = new RFTimer_CFG_Stru;

if (!g_pSlotTimer)

{

OMAP_DEBUG_OUTPUT("\nRFTimer Open Err...\n\n");

return -1;

}

g_pSlotTimer->p_timer = RfTimer;

// RFTimerSetFunction(30000);

g_pSlotTimer->p_timer->setCallback((void (*)(void))TimerInterLink_CallBack);

g_pSlotTimer->p_timer->enable();

// g_pSlotTimer->p_timer->start();

g_pSlotTimer->isrelock = 0;

g_pSlotTimer->isbusy = 0;

return 0;

}

同样的程序在有问题的芯片中, 这个定时器再运行过程中经常存在 2MS 或是更大上下时间

偏移,每次重新开机时运行偏移出不同时间;

  • 您好

    您是个别芯片出问题还是所有的芯片都有这个问题?

    如果是个别芯片有问题,建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
    打开链接ticsc.service-now.com/csm
    点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
    在新打开的窗口中点击“质量,可靠性和环境信息”下面的“创建案例”按钮
    在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。
    会有专员为您服务。

    如果是所有芯片都有这个问题,我们建议您到英文论坛(e2e.ti.com/)咨询一下资深工程师,让他们帮您检查一下电路和配置。

  • 1500pcs里面 出现40pcs

  • 如果是个别芯片有问题,建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
    打开链接ticsc.service-now.com/csm
    点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
    在新打开的窗口中点击“质量,可靠性和环境信息”下面的“创建案例”按钮
    在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。
    会有专员为您服务。