使用session = onnxruntime.InferenceSession(args.model,providers=['TIDLCompilationProvider'])
onnxruntime部分 session =onnxruntime.InferenceSession(args.model,providers=['TIDLExecutionProvider'])
还是说必须使用edge-ai重新训练一个模型以得到两个yaml文件
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用session = onnxruntime.InferenceSession(args.model,providers=['TIDLCompilationProvider'])
onnxruntime部分 session =onnxruntime.InferenceSession(args.model,providers=['TIDLExecutionProvider'])
还是说必须使用edge-ai重新训练一个模型以得到两个yaml文件
我参考的板端edgeai-dl-infer的py文件。但是没有看到readme之类的文档,想询问一下artifacts参数example
参考了model_zoo的内容artifacts能通过除了使用edgeai-lab训练的其他方法获得吗
参考了model_zoo的内容artifacts能通过其他方法获得吗
您好,
大多数TIDL文档是作为edgeai-tidl-tools库的一部分托管的;请参阅下面链接的custom-model-eval文档
edgeai-tidl-tools/docs/custom_model_evaluation.md at master · TexasInstruments/edgeai-tidl-tools · GitHub
建议查看此存储库中的顶级README文件 edgeai-tidl-tools/examples/osrt_python/README.md at master · TexasInstruments/edgeai-tidl-tools · GitHub
不建议从edgeai-dlinferer开始,因为这只能用于对目标运行推理,不适用于编译
编译需要在x86 PC上完成。
您好,我这边尝试了修改edgeai-tidl-tools/examples/orst_python/model_configs.py
models_configs = {
############ onnx models ##########
'yolov8n-ori' : {
'model_path' : os.path.join(models_base_path, 'yolov8n.onnx'),
'mean': [0, 0, 0],
'scale' : [0,0,0],
'num_images' : numImages,
'num_classes': 80,
'model_type': 'detection',
#'od_type' : 'YoloV',
'session_name' : 'onnxrt' ,
'framework' : ''
},
}
edgeai-tidl-tools/examples/orst_python/ort/onnxrt_ep.py的
models = [
#"cl-ort-resnet18-v1",
# "od-ort-ssd-lite_mobilenetv2_fpn"
'yolov8n-ori'
]
这里是报错
Command : python3 tflrt_delegate.py in Dir : examples/osrt_python/tfl Started
Running 0 Models - []
Command : python3 onnxrt_ep.py in Dir : examples/osrt_python/ort Started
Available execution providers : ['TIDLExecutionProvider', 'TIDLCompilationProvider', 'CPUExecutionProvider']
Running 1 Models - ['yolov8n-ori']
Process Process-1:
Traceback (most recent call last):
File "/home/zxb/.pyenv/versions/3.10.15/lib/python3.10/multiprocessing/process.py", line 314, in _bootstrap
self.run()
File "/home/zxb/.pyenv/versions/3.10.15/lib/python3.10/multiprocessing/process.py", line 108, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "/home/zxb/Desktop/ti/edgeai-tidl-tools/examples/osrt_python/ort/onnxrt_ep.py", line 221, in run_model
download_model(models_configs, model)
File "/home/zxb/Desktop/ti/edgeai-tidl-tools/examples/osrt_python/common_utils.py", line 240, in download_model
model_path = models_configs[model_name]["session"]["model_path"]
KeyError: 'session'
Running_Model : yolov8n-ori
能麻烦ti那边给一些yolo的例子不
①[参考译文] TDA4VM:TDA4VM:TDA4VM 评估板中的 YOLOv8 ONNX 编译要求 - 处理器(参考译文帖)(Read Only) - 处理器(参考译文帖) - E2E 设计支持
[参考译文] TDA4VM:[e-mirror] SDK 8.5是否支持 yolov8? - 处理器(参考译文帖)(Read Only) - 处理器(参考译文帖) - E2E 设计支持
[参考译文] SK-TDA4VM:运行 YOLOV8 - 处理器(参考译文帖)(Read Only) - 处理器(参考译文帖) - E2E 设计支持
[参考译文] SK-TDA4VM:预培训 Yolo 转换 - 处理器(参考译文帖)(Read Only) - 处理器(参考译文帖) - E2E 设计支持
[参考译文] AM68A:YoloV8 TIDL 9.2 - 处理器(参考译文帖)(Read Only) - 处理器(参考译文帖) - E2E 设计支持 :
[参考译文] TDA4VM:使用 TIDL 模型导入来编译自定义模型 - 处理器(参考译文帖)(Read Only) - 处理器(参考译文帖) - E2E 设计支持:
据我所知,我们不支持 SDK 9.1上的 v8 end to end。
[参考译文] AM68A:am68a 上的 yolov8物体检测模型实现 - 处理器(参考译文帖)(Read Only) - 处理器(参考译文帖) - E2E 设计支持
[参考译文] TDA4VM:将不受支持的 OD 模型(yolov8)移植到 TDA4VM - 处理器(参考译文帖)(Read Only) - 处理器(参考译文帖) - E2E 设计支持:Unsolved problem
Q1:YOLOV8现在支持了吗
②[参考译文] TDA4VM:Edgeai-tidl-tools 未能编译 yolov8n-obb 模型 - 处理器(参考译文帖)(Read Only) - 处理器(参考译文帖) - E2E 设计支持:
Q2:我在model_configs.py里面添加od_type 报错SyntaxError: invalid syntax. Perhaps you forgot a comma?
③'yolov8n-ori' : create_model_config(
preprocess=AttrDict(
resize=640,
crop=640,
data_layout="NCHW",
resize_with_pad=False,
reverse_channels=False,
),
session=AttrDict(
session_name="onnxrt",
model_path= "/home/zxb/Desktop/ti/edgeai-tidl-tools/models/public/yolov8n.onnx",
model_type='od',
opset=12,
input_mean=[0, 0, 0],
input_scale=[0, 0, 0],
#od_type='YoloV5'
input_optimization=True,
),
task_type="detection",
extra_info=AttrDict(num_images=numImages, num_classes=80),
),
我解决了一些其他的问题,后面还是提示要prototxt
onnxruntime.capi.onnxruntime_pybind11_state.InvalidProtobuf: [ONNXRuntimeError] : 7 : INVALID_PROTOBUF : Load model from /home/zxb/Desktop/ti/edgeai-tidl-tools/models/public/yolov8n.onnx failed:Protobuf parsing failed.
我尝试使用了yolox export_onnx.py 的def export_prototxt 但是有很多的很问题。现在我又在mmdetection上面寻找解决方案,但是成效比较慢,希望能得到回复以加快项目进度