This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dm385 如何实现拍照



大家好,我用dm385芯片接入两路1080p图像,编码link有四个通道,0,1是1080p,2,3通道是0,1通道缩放至D1分辨率的图像,我现在想实现按键拍照功能,按一下键,就将通道0的数据编码成一幅mjpeg图像,我使用Venc_snapshot(0,0)函数,在App_ipcBitsRecvStreamFxn中并没有mjpeg类型的数据生成,请问我该怎么办?

  • 你好;

            你这样描述,大家很难帮你判断和分析出问题的位置,你最好还是先调试一下程序,查一下有没有执行mjpeg编码,还是数据传送的问题。

  • 我主要是想问下思路是否正确,是否需要在usecase的enclink中再增加一个mjpeg的通道。现在enclink中的四个通道都是用于h264编码。如果需要添加一个通道,那就必须dup一路数据源作为输入,而且还要设置mjpeg的输出帧率,那样的话就会一直有jpeg图像输出,与我想要的结果就不一样了。

  • 你好;

             需要再dup 一路视频处理的,并且设置为mjpeg编码;

            你可以初始化这个编码通道全部都跳帧,这样就不会一直有输出,当你在调用 Venc_snapshot 才会有数据的输出;

    /**
    * \brief:
    * Take a snapshot jpeg frame
    * \input:
    * vencChnId -- encoder channel id
    * vencStrmID -- the stream id
    * \output:
    * NA
    * \return
    * TI_MEDIA_SUCCESS -- while success
    * ERROR_CODE -- refer for err defination
    */
    Int32 Venc_snapshotDump(VENC_CHN vencChnId, VENC_STRM vencStrmID)

  • 你好:请问怎么设置编码通道全部跳帧?我将enclink_common.c中enclink_codec_set_ch_alg_default_dynamic_params函数的

    pChAlgDynPrm->targetFrameRate = ENC_LINK_MJPEG_DEFAULT_ALGPARAMS_TARGETFRAMERATEX5000;
            pChAlgDynPrm->refFrameRate    = ENC_LINK_MJPEG_DEFAULT_ALGPARAMS_REFFRAMERATEX5000;

    这两个参数改为0,以为就是输出为0了,但是这样改编码算法会报错。

  • 不用直接修改编码器里面的参数;

    在编码器配置完后,你通过下面的接口来配置这个通道的编码流的输出:

            case VENC_FRAMERATE:
            {
                EncLink_ChFpsParams params;
                params.chId = vencChnId;
    
                /* New fps vaule in fps x 1000 formate */
                params.targetFps = (1000 * ptEncDynamicParam->frameRate);
                /* Corresponding bitrate value */
                params.targetBitRate = ptEncDynamicParam->targetBitRate;
                System_linkControl(gVencModuleContext.encId, ENC_LINK_CMD_SET_CODEC_FPS,
                                   &params, sizeof(params), TRUE);
                break;
            }

  • 好的,谢探路者。

  • Hi, Jin Zhu

    你说的使用dm385芯片接入两路1080p图像,是如何实现的?是不是相当于一个dm385上接了两个视频源?能同时使用吗?

    谢谢。

  • Free 说:

    你说的使用dm385芯片接入两路1080p图像,是如何实现的?是不是相当于一个dm385上接了两个视频源?能同时使用吗?

    这里是通过vip port 0 和vip port 1 分别接入一个1080P的图像视频源码,每个通道都可以达到60帧的采集帧率,可以同时使用的

  • Hi, Ternence Hsu

    我想通过ISS同时接入两个视频源,一个通过MIPI,一个通过CPI,这样能行吗?

    需要做什么样的改动?谢谢。

  • 你好,dm8107可以vip port 0 和vip port 1 分别接入一个1080P的图像视频源码,每个通道都可以达到60帧的采集帧率吗?