This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM3352: AM3352BZCZD60 电流使用不良

Part Number: AM3352


你好,工程师。关于我们使用的AM3352BZCZD60 共500PCS,在测试过程中发现有7PCS出现短路,,不良原因 有3个1.11.1V直接对地短路,2个1.8直接对地短路,一个3.3直接对地短路,一个不启动。请问是哪一块方面所导致的?

  • 您好,

          芯片短路很难猜测根本原因.  
          建议按照数据手册中要求的电源的上电时序操作,使用外部 ESD 保护来保护芯片连接到外部连接器的引脚。

         另外,不正确的操作也可能导致芯片损坏,比如芯片电源关闭但通信仍在继续等。      

          如果您怀疑是芯片质量问题,并且是从TI官网购买的,可联系客户支持中心 | TI.com.cn申请失效性分析。