Part Number: TMS320C6748
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138
手里有一块Tms320C6748的板子,外挂了一个SPI接口的Norflash,怎么把程序下载到Norflash中?
有什么资料或者例程可以参考吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320C6748
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138
手里有一块Tms320C6748的板子,外挂了一个SPI接口的Norflash,怎么把程序下载到Norflash中?
有什么资料或者例程可以参考吗?
您好,
请参考这个文档“4.6.3.7.4.1.1. Preparing SPI Flash””
hi,Alice,您好。
这个文档上面的方法大概是,先将烧录的bin文件放在上位机中,上位机使用串口和C6748通讯,然后仿真器连接CCS和C6748,连接成功后load文件spi_flash_writer.out,Run这个out文件,最后是上位机开始下载bin
这个方法对于我不太适用。有没有例程,不需要上面的串口,而是仿真器连接C6748并load文件spi_flash_writer.out后,在ccs的console窗口写入烧写的bin文件的位置,就可以烧入到spi接口的norflash。
您好,
CCS不支持您的需求(CCS用户手册“7.5.4. Configuring Flash Settings)
7.1. Debug Overview — Code Composer Studio 20.0.0 Documentation

您好,我觉得你是误解了我的提问。
之前C6748下载程序我们使用的方法:目前的dsp板子是EMIFA总线的NorFlash,程序下载方法是:1、先上仿真器;2、load Nor_flash_writer.out文件,run起来;3、在ccs的console窗口写入bin文件位置,Enter键 ,这样在就可以下载的NorFlash中
现在由于需要,dsp板上的EMIFA总线接口的NorFlash要换成SPI接口的NorFlash,您上次给的方案是需要串口,这个方法对于生产不方便,而且目前我们使用的串口都有硬件控制流。因此还想沿用之前的方案,只需在console 写入bin文件位置,就可以下载SPI接口的Norflash中,我现在问的是有没有次方案的例程参照。
您好,
很遗憾,没有这样的方案。
另外,对于C674x 系列不支持更多的软件开发,请参考下面FAQ了解可用的资源.