This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

am335x上的PRU做GPMC的读写工作



am335x的GPMC接一FPGA,请问,内部的PRU能否直接通过GPMC读取FPGA的内容,做实时处理?

  • 要通过Constant Table访问,但为什么要这样直接做,不见得能达到实时啊,归根到底还是读取GPMC的操作。

  • 情况大概是这样的:

    GPS芯片的数据通过FPGA传递到AM335x上, FPGA与AM335x是通过GPMC来通讯的,  AM335x原本跑的并非Linux系统, 是类似单片机的裸机系统; 而现在希望把

    Linux替换掉目前的这套系统,并扩展各种外设, 这样必然影响到GPS数据处理的实时性, 故想到让内部PRU来做GPS数据这部分的处理.

    对PRU不甚了解, 如果PRU不通过335x就能访问GPMC的话, 这样理论上是否可行? 

  • 不确定PRU能不能处理你的GPS数据,PRU本身不是用来做运算的,没有乘法指令,所以考虑一下算法是否可以在PRU上实现,再讨论内存访问的问题。