This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TDA4VM: 同时使用 CSI0 CSI1接入6路摄像头,graph 如何设计

Part Number: TDA4VM

TI专家:

    你们好!背景如下:

SDK版本:

ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_05_00_08

ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11

硬件示意图:

摄像头规格完全一样,3M 像素,UYVY输出。

我已经参考 app_multi_cam 例程,实现 4路摄像头  CSI0输入,通过马赛克 4分屏由 CSI-TX输出。

graph 设计如下:

我现在想从 CSI1 再接入2路摄像头,共6路 通过马赛克 6分屏由 CSI-TX输出。

请问该如何设计 graph ?

  • 您好,

        当前的CSIRX节点可以支持从两个CSIRX实例中的所有相机同时捕获,只要相机相同且输出格式和分辨率相同。

        当我们将多相机应用程序用于4个以上的相机时,它将使用第二个CSIRX实例,然后您可以按照自己喜欢的方式更改Mosaic的布局。

        它在应用程序控制中。 

  • 谢谢! 我马上试试

  • Hi Alice

    为了调试方便,我注释掉了 max96724 相关代码,并且 摄像头也不接入 max96724。先重点调试 max9296,目前max9296 和 摄像头内部串行器max96717 都可以检测到并且寄存器 都可以设置(我读出验证过) ,并且 max9296 mipi 已经有数据输出,我用示波器看了4对数据线,都是有信号的(如下图)。但是  app_multi_cam 却没有取到数据帧。请问接下来该如何排查问题?

  • 您好,

         请问您现在调试情况如何?