This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

第四次发帖求助同一问题,DM648视频输出

Other Parts Discussed in Thread: TVP5154

代码基本仿照C:\dvsdk_1_11_00_00_DM648\examples\video_preview\evmDM648下面的video_preview.c来写,代码如下:

VOID DM648_VideoCapAndDisplay(VOID)
{
    Int32    status = DRV_SUCCESS;
    FVID_Frame *frameBuffPtr = NULL;
    FVID_Handle disChan, capChan;
    int i = 0;

  /* Allocate both capture and display frame buffers
    in external heap memory */
    vCapParamsChan.segId = DDR_HEAP;
    vDisParamsChan.segId = DDR_HEAP;

    /* Assign EDMA3 driver handle to channel params */
    vCapParamsChan.hEdma = hEdma;
    vDisParamsChan.hEdma = hEdma;
 
     /* Setting num frame buffers to zero signals the video drivers to allow
     * the application to own the buffers.
     */
    vCapParamsChan.numFrmBufs = 0;
    vDisParamsChan.numFrmBufs = 0;

    /* create video input channel */
    if (DRV_SUCCESS == status) {
      capChan = FVID_create("/VP1CAPTURE/A/2", /* VP1, Channel A, External Decoder 0 "/VP1CAPTURE/A/2 ??"*/
              IOM_INPUT, &status, (Ptr)&vCapParamsChan, NULL);
    }

    /* create video output channel, plane 0 */
    if (DRV_SUCCESS == status) {
      disChan = FVID_create("/VP2DISPLAY/SAA7105", IOM_OUTPUT, /* VP2, External Encoder 0 */
          &status, (Ptr)&vDisParamsChan, NULL);
    }


 /* allocate and prime frame buffers for the capture channel */
 /*FVID_allocBuffer alloc three buffer for one frame video*/
    if (DRV_SUCCESS == status) {
      for (i=0; i < FRAME_BUFF_CNT && status == DRV_SUCCESS; i++) {
        status = FVID_allocBuffer(capChan, &frameBuffPtr);

        if (status == IOM_COMPLETED)  {
            status = FVID_queue(capChan, &frameBuffPtr);                      
        }
      }
    }

 

    /* allocate and prime frame buffers for the display channel */
    if (DRV_SUCCESS == status) {
      for (i=0; i < FRAME_BUFF_CNT && status == DRV_SUCCESS; i++) {
        status = FVID_allocBuffer(disChan, &frameBuffPtr);

        if (status == IOM_COMPLETED)  {
            status = FVID_queue(disChan, &frameBuffPtr);                     
        }
      }
    }
  /* Configure external video encoders (SAA7105) & decoders (TVP5154) */
    if (DRV_SUCCESS == status)
    {
         /* Configure SAA7105 */
        status |= FVID_control(disChan,
                               VPORT_CMD_EDC_BASE + EDC_CONFIG,
                               (Ptr)&vDisParamsEncoder); 
                                            
       /* Configure TVP5154 */
        status |= FVID_control(capChan,
                               VPORT_CMD_EDC_BASE + EDC_CONFIG,
                               (Ptr)&vCapParamsDecoder);
    }

   /* start capture & display operation */
  if(DRV_SUCCESS == status)
  {
         status |= FVID_control(disChan, VPORT_CMD_START, NULL);
         if(DRV_SUCCESS == status)
   {
            status |= FVID_control(capChan, VPORT_CMD_START, NULL);
      }
  }


  /* grab first buffer from input queue */
    if (DRV_SUCCESS == status) {
       status = FVID_dequeue(disChan, &frameBuffPtr); 
    }

    /* loop forever performing video capture and display */
    while (status == 0) {

       /* grab a fresh video input frame */
       FVID_exchange(capChan, &frameBuffPtr);

       /* display the video frame */
       FVID_exchange(disChan, &frameBuffPtr);
    }   
}

代码运行到status = FVID_dequeue(disChan, &frameBuffPtr)处就出错了,打断点发现:根据qout链为空,明显不满足条件表达式:    
if ((viop = (FVID_Frame *)QUE_dequeue(&chan->qOut)) != (FVID_Frame *)& chan->qOut)进而返回retVal = packet->status = IOM_PENDING;  

总感觉少了什么触发,没把qIn的buffer挂到qOut上,求指导
  • 你好,

    1.请问你使用的是TI官方的DM648 EVM还是你自己的板子?如果是自己的板子在采集和显示部分的硬件设计和EVM是否完全一样?

    2. 请问你是否有检查过采集TVP5154的VP口的buffer,是否有数据采集进来?

  • 请教你个问题:

    8148的开发板用的是rdk

    我的问题是H264解码后 通过process link进入dsp后,此时数据格式应该是YUV420SP

    通过    System_getLinksFullFrames(pInQueParams->prevLinkId,
            pInQueParams->prevLinkQueId, &frameList);

       pFrame = frameList.frames[frameId];
                FRAMEPOI=pFrame.addr[0][0];读取到Y分量的首地址。接着我该如何处理?

    我的视频是720*576 得到通道行宽896. 我打印的大部分数据。按照正常的理解。

    for(i=0;i<height;i++)

    for(j=0;j<widht;j++)

    {

    *(FRAMEPOI+j)=0;

    FRAMEPOI=FRAMEPOI+896;

    }

    是不是就将整个y分量置零了。但是显示结果不是这样。

    所以请教这是为什么。该如何解决这个问题

     

     

  • 是自己的板子,模仿EVM设计的,区别主要在于EVM是VP0采集,VP1显示,我们板子是VP1采集,VP2显示。

    camera(分辨率PAL 752*582)——>TVP5154——>(VP1)DM648(VP2)——>SAA7105——>screen

    时钟芯片供给TVP5154时钟为14.3M,供给SAA7105时钟为27M,TVP5154输出PORT_CLK给DM648的VP1采集口时钟为27M,时钟芯片供给VP2显示口时钟为27M。

    刚才直接用C:\dvsdk_1_11_00_00_DM648\examples\video_preview\evmDM648里面的video_preview跑了下(除了VP口按照自己板子做了修改外),在TVP5154的VP口buffer中能看到数据采集进来了,但是还是在status = FVID_dequeue(disChan, &frameBuffPtr); 出现同样的问题。

  • 你好,

      /* grab first buffer from input queue */   --》注释提示的是从采集序列里面拿到以一个buffer
        if (DRV_SUCCESS == status) {
           status = FVID_dequeue(disChan, &frameBuffPtr);  --》这边是从显示通道在拿?
        }

  • C:\dvsdk_1_11_00_00_DM648\examples\video_preview\evmDM648下面的video_preview.c里面就是写的,见下:

        /* allocate and prime frame buffers for the capture channel */
        if (status == 0) {
          for (i=0; i < FRAME_BUFF_CNT && status == 0; i++) {
            status = FVID_allocBuffer(capChan, &frameBuffPtr);

            if (status == IOM_COMPLETED)  {
                status = FVID_queue(capChan, &frameBuffPtr);           
            }
          }
        }

        /* allocate and prime frame buffers for the display channel */
        if (status == 0) {
          for (i=0; i < FRAME_BUFF_CNT && status == 0; i++) {
            status = FVID_allocBuffer(disChan, &frameBuffPtr);

            if (status == IOM_COMPLETED)  {
                status = FVID_queue(disChan, &frameBuffPtr);           
            }
          }
        }

    分配出的buffer都是通过FVID_queue函数挂在capchandischan各自有个qIn的链上,最后frameBuffPtr指向的buffer是分给dischan的,所以在

        /* grab first buffer from input queue */
        if (status == 0) {
           FVID_dequeue(disChan, &frameBuffPtr);
        }
    它是从dischan取出一个空闲的buffer当做整个采集显示循环的起始buffer,但是就是不明白FVID_dequeue函数是从qOut链上取的,但是前面分配的buffer都是挂在qIn上面,所以qOut是空链。既然库文件这么写的应该不会有问题,所以不知道我这边到底是硬件还是哪里出错了。

  •     您好,我自己画了一块DM648的板子,视频编解码部分与您的板子不同,但是在调试时遇到了和您非常类似的情况。也是在FVID_dequeue(disChan, &frameBuffPtr);运行的时候跑飞了,chan->qOut的几个指针一直指着同一个地址。请问您帖子里提到的问题解决了没有,还请指导一下。

  • DM648上的管脚CLKIN1,即DM648的输入时钟,我板子上是27M,代码中忘记倍频了,即PLLC

  •     感谢您的回复!

        我遇到的可能还不是这个情况。我是用官方的gel文件基础上修改的gel文件来初始化PLLC、DDR2什么的,也看了PLLM寄存器的值,是正常的。我只能再检查一下,看是什么原因了。再次表示感谢。

  • 肯定还是跟配置有关,TI的用例一般不会出错的

  • 恩恩  已经初步确定我的问题出现的原因了,是硬件有点问题,AEA20管脚没有做上拉,导致BOOTCFG错误,进而导致VPORT口不能正确配置。需要修改硬件才能修复,当时以为EVM板上的那个配置位没用就给删掉了,唉!

    再次表示感谢!和有经验的人讨论确实十分有助于确定问题。

  • 我现在的出来的图像质量很差,屏幕还不停的闪烁,没有思路如何解决。希望后面能一起讨论下,谢谢

  • 不介意的话我们可以互加一下qq,有问题一起讨论

    我qq是 5176-21154