有点糊涂,希望工程师或开发过的朋友给解答一下
要做6678的设计开发,我看到开发板原理图上有一片NAND FLASH,我一直以为是用来做加载的。但刚才看到论坛里一个帖子说这片FLASH不是直接做加载的,而另一个贴子又说已经用这块NAND FLASH实现了自动加载,有点糊涂。
1.6678有8钟加载方式,但对别的不熟,没用过,所以还想用EMIF boot加载来实现,是用NOR还是用NAND,既然NAND麻烦,为什么开发板上还用NAND?
2.EMIF 16支持8位还是16位加载,或者是都支持?手册上没说,以前用6416时,手册上说了只能用8位FLASH加载,并且只能接到某个特定的空间,但在6678上没发现相关的描述。