Part Number: TMS320C6748
运行例程TMS320C6748的SPI Flash,发现程序一直卡在忙判断中,循环执行读状态寄存器的指令,读取到的数据全为0xff。例程仅将SPI1改为了SPI0,然后用的flash芯片为W25Q128JW,请问这种情况应如何调试
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320C6748
运行例程TMS320C6748的SPI Flash,发现程序一直卡在忙判断中,循环执行读状态寄存器的指令,读取到的数据全为0xff。例程仅将SPI1改为了SPI0,然后用的flash芯片为W25Q128JW,请问这种情况应如何调试
您好
这里有几个可能的调试方向和建议:
SPI配置检查:首先,您需要确认SPI0的配置是否正确。由于您是将SPI1改为了SPI0,并使用了W25Q128JW flash芯片,因此需要确保SPI0的时钟频率、数据格式、片选信号等配置与W25Q128JW的要求相匹配。您可以查阅TMS320C6748的官方数据手册和W25Q128JW的规格书,确认SPI配置的正确性。
忙判断逻辑检查:其次,您需要检查忙判断的逻辑是否正确。在SPI Flash的操作中,通常需要通过读取状态寄存器来判断Flash是否处于忙状态。如果忙判断的逻辑有误,可能会导致程序一直卡在忙判断中。您可以仔细检查代码中忙判断的部分,确保逻辑正确无误。
硬件连接检查:此外,还需要检查SPI0与W25Q128JW之间的硬件连接是否正确。包括SPI信号线(MISO、MOSI、SCK)的连接、片选信号的连接以及电源和地线的连接等。如果有任何连接错误或接触不良,都可能导致通信失败或读取数据异常。
Flash芯片状态:最后,也需要考虑W25Q128JW Flash芯片本身的状态。如果Flash芯片已经损坏或处于某种异常状态,可能会导致无法正常通信或读取数据。您可以尝试使用其他相同的Flash芯片进行替换测试,以排除芯片本身的问题。