SK-TDA4VM: 我的sk-tda4 不知道为什么拿出来突然没法用了.

Part Number: SK-TDA4VM

  这块板子买了一年多了,当时简单地跑了一下demo ,现在突然发现没法用了 ,电源的led 和串口Led 都可以亮. 但是按上面两个按钮,都不会有任何串口日志输出.

sd 卡也用了两张一张16G 一张32G,使用 etcher 制作的镜像 也都flash complete ,但是板子上电了 就是没动静.  之前都是发热的 ,现在比较冰冷.  电源也都换过 都没变化.

有没有什么解决方案:  如何定位板子的问题所在.

   (1) SD 卡在板子上的读卡器坏了.   能不能设置从U 盘启动之类的.

   (2) 板子本身损坏了.

   

  请TI的官方给予支持,非常感谢.  花了2k 买的板子 目前没用几次没法用了. 在线急等

  • 您好

    您是否可以验证配置开关设置是否仍然为 SD 卡引导设置? 有时、开关看起来正确、但并不正确。 请切换每个开关并确保设置正确。

    另一项测试以确保处理器正在引导-设置为 UART 引导。 处理器将引导字符串打印到 MCU_UART0或 WKUP_UART0。 (看起来像终端上的垃圾、因为它不是 ASCII 数据)。