This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C5515: 使用CSL提供的USB转串口通信,可以识别到串口,但无法打开

Part Number: TMS320C5515

我使用了官方提供的TMS320C5515芯片支持库CSL中提供的CSL_USB_CdcExample_Out例程,加载了驱动,使用超级终端连接串口COM,但是可以识别到却无法打开,使用了其他串口调试助手也无法打开串口

  • 您好

    以下是可能因素:

    1. ‌确认USB CDC驱动的安装‌:

      • 确保USB CDC驱动已经正确安装。有时候,即使系统识别到设备,如果驱动安装不正确或版本不兼容,也可能导致无法打开串口。
    2. ‌检查设备管理器中的端口设置‌:

      • 在设备管理器中查看对应的COM口是否有任何错误标志或警告信息。如果有,尝试更新驱动程序或重新安装设备。
    3. ‌检查串口调试助手的设置‌:

      • 确认串口调试助手(如超级终端或其他软件)的设置与TMS320C5515的串口设置相匹配。这包括波特率、数据位、停止位、校验位等。
    4. ‌确认USB CDC例程的配置‌:

      • 检查CSL_USB_CdcExample_Out例程的配置,确保它正确设置了CDC设备的参数,如端点配置、数据传输大小等。
    5. ‌查看代码和硬件连接‌:

      • 仔细检查代码,确保没有逻辑错误或配置错误导致CDC设备无法正常工作。
      • 确认硬件连接正确,USB线无损坏,且连接稳定。
    6. ‌尝试不同的电脑或USB端口‌:

      • 有时候,问题可能出在特定的电脑或USB端口上。尝试将设备连接到不同的电脑或不同的USB端口,看问题是否仍然存在。