Part Number: AM3352
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051
HI
USB 電源控制輸出問題。
BBB_SCH 的參考設計:
USB 電源輸出是由 am3352 的 「USB1_DRVVBUS/GPIO3_13」 來控制 TPS2051BDGNR 的 EN pin。
如果 TPS2051BDGNR 的 EN pin 由 VDD_3V3A 控制,是否可以 ? (如下圖) , 會有其他設計風險產生嗎 ?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.如何获得VDD_3V3A?它是恒定的3.3V高还是可控逻辑?
2.当你说“由VDD_3V3A控制”时,你需要什么功能?
通常,当您移除R122时,TPS2051 EN引脚只能看到0.5xDD_3V3A。