第一个图,加入绿色通道前,感觉OK,第二个图,加入绿色通道,就不行了,求助原因.
因为这个屏幕,800*480,而且走线比较长,所以中途加了74HC245驱动,而且线比较绕,因为RGB刚好是反的,是不是布线问题,我现在还不确定.使用的平台是Beaglebone Black.除了红色信号,VSYNC,HSYNC,DE,PCLK信号,其他都打孔了.
U1,U3,U4是74HC245,板子做了PGND的铺地.排除焊接问题,我焊了两个都如此.其中U1,U3都分别有3条绿色的数据线,U1有B2,B3,B4,U2有B5,B6,B7.未使用颜色是GND.