采集后的数据,隔帧闪烁,如下:
视频:

请问这可能是什么原因导致的,单帧数据不是特别明显,可以看附件中的h264视频文件;谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我关闭 AE/AWB/AF 模块后,还是发现采集后的图像闪烁;
imx124的技术支持,说imx124的寄存器配置是没有问题的,还可能是什么问题造成的呢 ?
Ternence,
现在要判断是ISIF后数据是否有同样的问题。由于是连续两帧的数据不同,能否添加软件把连续两帧的ISIF输出的RAW保存下来?如果RAW本身就有同样的问题,而且两帧的ISIF配置没有变化,那就还是要看前端sensor的配置是否有变化。如果RAW没有类似问题,就需要比较IPIPE的配置。
谢谢 Chris ;
我先按你提供的思路来调试,有问题再请教,谢谢.