在AM3358中PRU介绍中,说是能用常量表方式访问ARM中的SPI等寄存器。常量寄存器C6,C16分别对应MCSPI0和MCSPI1的寄存器空间起始地址分别是:0x4803_0000和 0x481A_0000 。而MCSPI0和MCSPI1的绝大部分寄存器都在0x4803_0100和 0x481A_0100 后。而C6,C16由没有对应的 CTBIR 或者 CTPPR与之关联。请教在用常量寄存器读写MCSPI0和MCSPI1中相对地址大于0x100的寄存器时,应该如何做?C语言和汇编语言的语句应该如何写?谢谢。