tms320dm8168 的SPI信号线上需要增加3.3V的上拉吗?
是8168与7601之间的通信!
加上拉和不加上拉有什么优缺点!!
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
tms320dm8168 的SPI信号线上需要增加3.3V的上拉吗?
是8168与7601之间的通信!
加上拉和不加上拉有什么优缺点!!
谢谢
8618与7601两者之间的传输距离会对SPI信号有影响吗??
两者的直线距离有12mm左右,传输线之间传输线越14mm!!
另片选口CS通信也可直接相连,不用外加上拉吗??
8168原则上可不加上拉。你看看7601的参考电路要不要啊。
你现在是设计阶段还是遇到了问题?
我们有一个排线设计的方案,大概有15cm ,上面接了上拉电阻;
其实接不接没有关系的,这样可以确定spi的初始信号为高电平;
如果有问题,你可以用示波器量一下就可以了
现在是在原理图设计阶段,评审的时候有同事提出来这个问题,核实一下是否要加上拉加强驱动!!