请问这一块有什么需要注意的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问这一块有什么需要注意的吗?
你好,
RDK里面没有实现tiler到非tiler数据的copy。
你需要注意的是EDMA的index的范围是–32 768 and 32 767。而tiler里面的Y数据使用的是16-bit contain,偏移是32K,是正的32768。所以这种情况下要倒着copy,使用偏移-32768.
你还可以利用其它HDVPSS里面的模块来实现tiler到非tiler的转换,例如SC等。
对了,你把tiler的数据复制到非tiler区域的原因是什么?
你好,
是的。HDVPSS的硬件模块内部大部分只支持1920x1080。目前NSF已经支持大图(大于1080p)拆分小图输出后拼接。
你好,可以把你使用Utils_dmaCopy2D的例子发给我吗?