This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在我的设计里,UCD9222的每路对应一个UCD7242,对应的UCD7242的两路输出并联,现在调试时发现一点问题,我设计的Vout为0.9V,但是实际只有0.82V,并且波动很大,如下图所示,有那位大侠碰到过吗,感谢指导指导啊!
在上图中,输出电压波动特别大,大概的原因是什么呢?或者一些排查思路,感谢了!
您好,UCD的问题请到数字电源模块提出,谢谢
谢谢,已经解决了~~
你好,请问你们是怎么解决的?我们的板子已经在这个问题上困扰好久了,你有这个问题解决方法的一些思路吗?希望指导。万分感谢!