This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TVP5146模拟输入脚易坏是什么原因?有什么好的对策?

Other Parts Discussed in Thread: TVP5146, TVP5146M2

公司有一个产品是几年前的davinci平台DM6446+tvp5146方案,电路几乎是照搬的官方evm板。一直以来返修最多的就是TVP5146坏,具体表现就是使用的复合视频输入引脚静态电压升高到2点几伏(正常的板子静态0v)。

我们认为这个ic的模拟输入引脚抗浪涌和静电能力非常弱,即使在输入端加视频信号避雷器也不能降低返修率。因为我们的成品设备在野外工作,这些情况倒还能接受。

但最近发现在厂里“烤机”测试的时候也会出现一些坏的,这个芯片的视频输入引脚也太脆弱了吧?

前几天使用ti推荐的升级版TVP5146M2代换,做了5台样机烤,现在又坏了一只。

有没有其他使用类似视频采集芯片输入脚容易坏的例子?怎么解决的?

谢谢

  • 从确认芯片是否损坏的角度:

    1. 测量一下你认为损坏的输入管脚对地阻抗,好板子和坏板子是否有明显区别?

    2. 是否有做过芯片的替换实验。   坏-》好-》坏 的芯片测试顺序。 看看是否问题跟着芯片走,以及是否可能存在外围其他器件损坏的情况。 

    芯片如果出现损坏,应该先看看是否存在可能的ESD事件或者其他的一些外因。

    - 看看目前接地的方式。  

    - 看看是否可能再外加ESD保护器件在输入端。

    - 需要看看是外部因素还是内部因素导致损坏。

  • 可以确认芯片输入脚损坏。1.换芯片必好。2.此脚对地有时对电源阻抗为0。3.将输入飞线到其他输入脚(改相应驱动)芯片还能工作。

    目前我们只有在视频输入端加较低保护电压的tvs和esd器件来试试。以前也有tvs器件,但选型没怎么注意,可能钳位电压太高了。

    谢谢