This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

几个关于 C5505 DSP 的问题



我设计了一块电路板,在我设计的 PCB 上只有 1 个 DSP 和 1 个32KHz 晶振以及其电路组件。电路板通电后,我想从 DSP 时钟输出引脚获得信号,却没能成功。但是在引导加载的时候我能够在 EVM 和 USB记忆棒中看到 Clk_out 信号(如 EVM 上的 12MHz)。我觉得我漏掉了什么东西,因此想咨询一些简单问题:

1、我应该如何测试该电路板才能判断 DSP 是否正常工作?有没有人有其它不用测试时钟输出的办法?

2、我只想在 Code Composer Studio 与我的电路板之间建立正确的连接,调试某些简单应用。我想 1 个 DSP、1 个振荡器和 1 个 JTAG 接口足以完成这项工作。如果不对,完成这项工作至少需要哪些组件?

3、我是一名初学者,有没有人能告诉我启动电路板测试的要点?

  • 您应该确认电源电压(CVDD、DVDDIO 以及 CVDDRTC 等)以及 DSP 上某些关键引脚的信号(如 RTC_XI/XO、CLK_SEL、LDOI、LDOO 以及 DSP_LDO_EN 等)。

    查阅产品说明书 3.5 章“终端功能”部分,在表 3-2-1“电源电压终端功能”中确认电压。

    连接 JTAG 仿真器,然后就可对 DSP 使用的引脚进行逐一测试。

    在给 DSP 加电时,引导加载程序开始运行。检查所有外部存储器有没有有效引导镜像可供复制程序代码。

    在这段时间里,SYSCLK 不应该出现在 CLKOUT 引脚上,在我的 C5505A eZdsp 上,上电复位后就没有看到 SYSCLK 立即出现在 CLKOUT 上。

    希望这些能够有所帮助。