Other Parts Discussed in Thread: TPS65910
最近调试一批AM335x电路板,存在同样的问题:
直流电源24V给板子供电,电路板上有DC/DC转5V,然后给PMIC供电。
现在的问题:直流电源断电后,至少需要等待2秒上电,AM335x才能启动。如果等待时间小于2秒,AM335必然不启动,此时即使通过RESET按键多次手动复位仍然不能启动。
几十块电路板均是此种现象,请问是否正常,如何解决呢?
补充:
PMIC芯片:TPS65910A3
ARM芯片:AM3352BZCZD60
调整启动模式,让AM335x正常启动时打印"CCCCCCCCC"。此时,如果间隔时间小于2秒,不会打印"CCCCCCCCC"。应该可以确认:这个问题与uboot和Linux无关,与ARM ROM程序启动有关。