This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助6657通过SPI FLASH BOOT???



各位大神:
正在爬楼看有关BOOT的帖子 一头雾水啊 没有头绪啊
问一下:
1 6657是否可以直接通过SPI FLASH BOOT??? 还是必须通过IBL二次加载???说明一下 我不跑操作系统!!!
有没有已经实现的 给个链接 给个详细说明啊???

另外 我在www.deyisupport.com/.../25103.aspx看到:
EVM上存在IBL主要有两个作用:
a)解决C667x PG1.0芯片中PLL unlock的问题,具体可参考Errata Advisory8,即首先进入IBL对PLL进行重配并lock,之后再跳转到二级boot;
b)支持Norflash、Nandflash及Ethernet二级boot。在设计板子时,如果不需要二级boot,则EEPROM及IBL不是必须的;考虑到C667x PG1.0 PLL Unlock的问题,建议在设计时带上EEPROM。

如此 6657是不是可以不需要IBL???

2 Keystone ROM Boot Examples and Reference code 中的C6657 PG 1.0 Boot ROM Source Code怎么使用??? 下载下来 里面全是源程序啊???