1.8148的4D1的usecase中,可以理解为有4路视频数据输入,由一片5158解码后,4路合成一路通过VIP给下一个link:dei的吗?但dei这个link输出为三路,是每一路都是4路视频的合路数据吗?dei出来之后有一路先经过了dup变为两路,这才有了4路,这是否与5158有4路输入相矛盾呢?
2.dvr rdk中提到stream、channel、queue,他们三者之间的区别是什么?我理解到的queue可能是几个channel的合路数据,但是stream,还有channel中是什么数据?是不同的视频源数据吗?