您好,
我目前正在EVMDM8148开发板上测试base example,debug后,跳转,初始化后,报错如下:
Error connecting to the target:
(Error -1180 @ 0x0)
Device is held in reset. Take the device out of reset, and retry the operation.
(Emulation package 5.1.232.0)
在社区之前的帖子中看到说,是因为ARM没有唤醒DSP,需要加载gel文件。我在target configuration EVMDM8148.ccxml中,看到ARM已经选择了gel的文件,如下图所示:
另外一个gel文件也试过,报出同样的错误。
不知道该问题如何解决?谢谢您!