This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

.out 文件load 时出错 求解决

环境CCSV5,平台TMS6678,在将编译生成的 .out 文件load时报错,显示如下:

File: D:\workspace\......\~~.out : a data verification error occured, file load failed.

求帮忙解决,谢谢!!!

  • Tina Sun,

    请问是MCSDK自带的工程吗?simulator还是EVM板?如果是C6678的EVM板,试试加载gel文件是否有改善,或者试试把SW3[4:2]跳线都拨到开的位置。

    谢谢!

  • Tina Sun

    有可能是未初始化DDR,导致往DDR里面写数据失败。可以使用gel文件执行一些初始化函数试试。

    谢谢!

  • Hi  Yu Liu,

    当时已经加载.gel文件了,C:\Texas Instrument \ ccsv5 \ ccs_base_5.0.3.0028 \ emulation \ boards \ evmc6678 \ gel \ evmc6678.gel,是吧. SW3[4:2]跳线也都拨到开的位置了。就是报了这个错啊.

  • King Wang

    您的意思是要加载.gel文件吗? 已经加载了的.

  • Tina Sun 你好,

    请确认一下加载gel和connet target的顺序是否如下:

    先加载gel文件,然后点击connect target。这时会自动执行gel里面的OnTargetConnect()函数,你会在Console下面看到系统打印的信息,如初始化PLL,DDR等。

    请问下是否有看到Console下面的打印?

    谢谢!

  • 应该是你工程的问题 仔细看看吧 多试试。。我也遇到过 不过忘了怎么解决了。。。呵呵