调试的芯片是C6678,用的CCS版本是5.5。
一开始发现该问题,是因为发现在一个函数调用出双击设置断点,step in进函数体调试时,发现有时候函数参数居然传递的不对!!!同样的程序,reset然后load进8个核后,有时候传递的参数是对的,有时候不对,有的核是对的,有的核不对!!
函数调用就是一个很简单的函数调用,DNUM作为参数传递给函数,作为通道号。如下图:
最后查找原因发现:8个核设置断点后,表现正常的核,反汇编代码如下图(注意第0c1c3e40行):
表现不正常的核如下图:(注意第0c1c3e40行)
二者居然不一致!出问题的核,DNUM到B5寄存器的值传递被SWBP覆盖了,导致B5没有接受到参数,仍然保留的以前的值,并把这个错误的值传给了A4(也就是函数里入口参数ChannelNUM所保存的寄存器),导致程序执行错误!
我知道软件断点的原理是:将断点处的代码修改为断点指令,然后程序就会在运行到断点时停下来,但是我浏览了TI关于断点的wiki:
processors.wiki.ti.com/.../Watchpoint
软件断点部分截图如下:
也就是说,正常情况下:软件断点所修改的代码,是不会让用户感知的,也就是说CCS的disassembly窗口里的反汇编代码是不会随着加断点而改变的。
还请TI的工程师帮助解决该问题!万分感谢!
另外:当错误的情况发生时,0c1c3e40行的代码被错误刷新成了SWBP,并且永远不会恢复!,也就是说即使通过breakpoint控制窗口取消了断点,程序还是会在这里停下来!