Booting from the SPI NOR on C6670/C6678 EVM.pdf中 .dat文件生成后 如何通过NOR writer下载到NOR FLASH???
文中第六步说“While flashing using the NOR writer use the .dat as is and don’t convert the .dat into a bin file.” 意思是.dat不要转换成.bin文件
但有关“NOR Writer Utility”的README.txt中说“Copy the binary file to writer\nor\evmc66xxl\bin directory, and rename it to app.bin.”
这不矛盾的吗?
另外“Copy the binary file”中的“binary file”指哪个文件?是生成的.dat文件吗???
.dat 可以直接修改为.bin文件不???