6678的client例子在core0上运行正常,在其它核上运行出现如下错误:
[C66xx_1] Error: Inserting memory region 0, Error code : -135
[C66xx_1] Failed to initialize the QMSS subsystem
[C66xx_1]
[C66xx_1] 0:48 0:96 0:128 0:256
[C66xx_1] 0:512 0:1536 0:3072
[C66xx_1] (0/0 mmAlloc: 0/0/0, mmBulk: 0/0/0)
问题:1. client只能在core0上运行,不能在其它核运行?
2. 如果可以在其它核运行,要进行什么修改?
3. 如果不行,是否就是说用NDK的工程只能在一个核上运行,不支持多核网络通信?那8 个核都向PC发送数据要采用什么方式?
谢谢各位!3Q