Part Number: AM6421
您好,
如标题所述,有没有BCDMA和PKTDMA同时使用的例程
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
就是我在同时使用BCDMA和UART PKTDMA的时候发现程序卡在初始化不能正常运行,详细如下:
我在使用BCDMA和PKTDMA的时候遇到了问题,具体描述如下:
在例程ipc_notify_echo\am64x-evm\r5fss1-0_nortos可以正常运行,但是如果添加了UART的PKTDMA模式和BCDMA模式,如下图所示:

在线debug的时候点击运行,console提示如下:

查找原因的时候发现程序是在下面的地方出现错误的,此时 r=-1:


注:使用的版本信息如下
MCU+SDK是10_00_00_20
syscfg是1.20.0
编译器是TI Clang v3.2.2.LTS
此问题是可以复现的,请帮忙复现,并查找问题原因
您好,
我们的英文论坛工程师已经与您建立了联系,请保持跟踪。