请教各位TI的专家,我公司设计一款AM3352ZCZD72主板子,主CPU为AM3352ZCZD72,PMU为TPS65910A3A1,DDR3为三星K4B4G1646-BCK0,FLASH为三星的K9F4G08U0D-SCB0,板子通过DS90C363BMT转换为LVDS信号驱动LCD屏,现在测试时发现几个问题,请教各位专家!
1、DDR_CK设置为400MHz时,容易出现死机问题,把DDR_CK设置为303MHz时,机器运行比较稳定,不容易出现死机问题。
2、同样的板子,驱动8.4寸LCD,10.4寸LCD,12.1寸LCD都没问题,但驱动15寸CCFL背光LCD时出现白屏,即CPU和LVDS都有输出信号,但LCD无显示内容,只有背光!
3、有一块板子,同样的程序,在SYSBOOT[15..0]设置为0100 0000 0001 0011上电串口0输出无反应,系统不能从NANDFLASH启动,但设置为0100 0000 0000 0100时,上电后从串口0先打印CCC,然后打印出程序启动的信息。
请各位专家帮忙分析下问题出在那。谢谢!