1. 目前使用am3354 调试1366x768 分辨率,LCD无法正常显示,只能设置为1360x768才可驱动lcd,但是这样一来行信号就少了6列图像。为什么LCD控制器无法设置1366的宽度?
2. 使用1360x768分辨率启动android4.0.3,开机提示“系统用户界面已经停止运行”,无法正常工作
我 目前只修改了内核LCD分辨率和include/linux/mmzone.h:
#define MAX_ORDER 13 (原来是12)
分辨率:
.width = 1360,
.height = 768,
.hfp = 100,//
.hbp = 100, //
.hsw = 66, //
.vfp = 3, //
.vbp = 26,
.vsw = 3,
.pxl_clk = 40000000,
.invert_pxl_clk = 0,