This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6678时钟设计

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, CDCM6208, UCD9222, LM10011

请问,6678评估板的时钟不用CDCE62005,直接用差分晶振可以吗?

还有有些时钟比如SRIO、DDR,内部可以产生,但还需要通过CDCE62005产生吗?

另外,时钟也像电源那样有产生顺序吗?

谢谢!

  • 需要满足时钟输入的要求,该要求在Keystone硬件设计手册可以找到;

    SRIO,DDR需要外界给参考时钟,SRIO的参考时钟是给Serdes的;

    上电顺序里包括了时钟要在POR拉高之前稳定。

  •  谢谢Allen Yin的解答。几个文档也看了。还有几个疑问。

    1、设计手册里只是讲到System PLL Clock Inputs和SerDes PLL Reference Clock Inputs相关的要求,我阅读得理解是Serdes通过外部参考时钟会更好

    我想问一下,6678的DataSheet的7.6 Main PLL and PLL Controller节里的也能产生用于DDR3和SRIO的时钟,不知道与外界参考时钟有什么区别?也就是说如果我不接Serdes的外部参考时钟,PLL Controller产生的时钟能给Serdes用吗?

    2、根据硬件设计手册的这些时钟的Clocking Requirements要求,我这边有更高性能的差分晶振,而不用CDCM6208、CDCE62005之类的芯片产生,是否可行?

    谢谢!

  • 1. serdes必须要有参考时钟,内部时钟是给PLL和SRIO内部的逻辑供的时钟,和serdes时钟不一样;

    2. 只要你能满足时钟的需求就没有问题,但是,为什么不用呢?一般用这些时钟buffer来做不是更方便吗?

  •  谢谢Allen Yin的解答。

    对于第二个问题,主要是不想通过I2C或SPI进行配置,希望直接用PIN Mode来直接用。

    也看到用这些芯片的设计人员出现了一系列问题,所以担心我用这些时钟buffer芯片,也出现这类问题就有点麻烦了。

  • 你好,问一个关于UCD9222的问题。

    目前设计设计的6678板子,发现电源这块比较容易出现问题。所以我现在设计一块小板子,上面仅仅是电源部分的。

    在用UCD9222+UCD7242上,如果我在UCD9222上,不加入DSP的4个VID信号,UCD是否可以稳定输出1V呢?

    因为那4个VID是监控DSP的,我想如果没有这4个信号的话,应该输出一个稳定值吧?

    谢谢!

  • UCD9222要写写寄存器控制初始电压,具体的做法需要参考手册,或者你到电源的版块咨询下;

    另外,如果你只需要控制一路C6678,那么考虑用LM10011,相对UCD9222更方便一些。