大家好!
我新画了一块DM8168的板子,主要是最小系统部分。经测试,板载其余电压均正常,只有1V_AVS在开始上电时为1V,随后不断降低至0.7V。而且DCDC的pgood引脚也始终没有出现高电平。给内核供电的DCDC使用的是TI的TPS40400,12V输入。原理图如下所示:
恳请大家帮忙分析下是什么原因,谢谢!
补充一个情况:向裸板通过JTAG烧写UBOOT至NAND flash(烧写成功,使用的是CCSv5)后,如果启动模式设置成非NAND启动,现象与上述相同,如果设置成NAND启动,则1V_AVS在上电后直接变为0.85V,随后也是不断降低,一度降低至0.6V。