1 用gel文件初始化后,显示都是通过的,但是ddr用程序来写就是写不进去数据,在debug界面查看memory browser 直接在地址上可以修改数据
2 尝试设置L2的缓存,假如L2的缓存设置128K,那么DDR3就能正确读写128k,超过范围就不进去
3 板子自己做的,一共2块板子,其中一块可以正常读写,一个写不进去,ddr 1333M DSP core 1000M
不知道什么原因导致的,还有DSP的SRIO,配置PLL完后,锁不定,比如参考125M,设置PLL为3.125G,一直锁处于等待锁定状态,之前能锁定和FPGA通信,后来就不行了,期待大神指点一下啊