AM62A1-Q1: 图像亮度AE不生效

Part Number: AM62A1-Q1

Hi Adam,
在使用AM62A SKEVM 连接ox03f10 进行isp调试,遇到“环境亮度变化,图像亮度调节异常,跟AE失效类似”,如附件“TI-AM62A-OX03F10_AE不能自动调节.mp4”所示。
请帮忙看下是哪里的问题,感谢您的支持。
我查看了*_h3a_aewb_dcc.xml以及*_h3a_mux_luts_dcc.xml,里面有设置gain/exposure(val、min、max),
并没发现异常;DCC 工具中没有找到AE模块的参数设置,还请指导下是哪里的问题,谢谢!

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • AE设置不是通过DCC工具完成的。请查看ti.com/lit/an/sprad86a/sprad86a.pdf,第5.4.2节为2A算法添加曝光设置

    视频中黑屏的原因是什么?
    是相机的移动吗?
    您可以打印出曝光时间和增益的AE输出,以检查是否有任何异常。
    传感器驱动程序可能为传感器寄存器发送了一些错误值。

  • 感谢支持,根据你的指导,我们看到打印出的AE、增益没有实时变化导致,在修改调试中...

    黑屏的原因是相机移动到暗处,AE没有提高gain、time导致图像变黑。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。