请问用AM3359的开发板时只用baseborad能用SD卡启动么,从原理上是可以,可以实际操作不行啊,求解答
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你应该是5V上电了吧,底板上的LED灯是否有亮
你的sysboot配置的是什么? 配置成uart启动或者SD卡启动了么?配置成UART启动后,才会有CCC的输出。
另外,你为什么要拆开板子呢?
配置的是SD卡启动,SD卡里有自带的系统,本人研究生一枚,刚入手好多不懂,老师说不让用daughterborad,还得用SD卡启动,只能照做。老板说了,甭管你怎么做,用baseborad从SD把板子启动了,为此费尽脑筋啊。那个底板上灯是亮的。资料说配置成串口启动需要下载u-boot-spl.bin,但是一直没找到这个文件。
恩,要是有daughterborad就会输出CCCC,SD卡里有系统,就会自动进入系统启动。要是没有daughterborad,就不会输出cccc,串口上什么信息也没输出
所以,答案出来了,底板上一些phy芯片的3.3V电压是子板供的,脱离子板的情况下底板是不能正常工作的。你可以仔细研究下我们evm板的原理图(www.ti.com/.../tmdxevm3358),你会发现底板的V3_3D不是底板本身提供出来的。
给baseborad引了1.8 和3.3v电源后串口就有输出信息了,从SD卡启动很正确。可是LCD屏不亮,也给LCD供了5V电源了啊,可是始终是黑的。不知道是什么问题,求助啊!!!