碰到个奇怪的问题。
我使用arm-linux-gnueabihf-gcc编译,返回错误提示,
arm-linux-gnueabihf-gcc: command not found
但是我PATH已经添加了环境变量,并且echo $PATH,显示/home/zylei/ti-sdk/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games
不仅如此,我使用arm-linux-gnueabihf-gcc -v显示:
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=arm-linux-gnueabihf-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/home/zylei/ti-sdk/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/../libexec/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.9.3/lto-wrapper
Target: arm-linux-gnueabihf
Configured with: /home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/label/tcwg-x86_64/target/arm-linux-gnueabihf/snapshots/gcc-linaro-4.9-2015.05/configure SHELL=/bin/bash --with-bugurl=https://bugs.linaro.org --with-mpc=/home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/label/tcwg-x86_64/target/arm-linux-gnueabihf/_build/builds/destdir/x86_64-unknown-linux-gnu --with-mpfr=/home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/label/tcwg-x86_64/target/arm-linux-gnueabihf/_build/builds/destdir/x86_64-unknown-linux-gnu --with-gmp=/home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/label/tcwg-x86_64/target/arm-linux-gnueabihf/_build/builds/destdir/x86_64-unknown-linux-gnu --with-gnu-as --with-gnu-ld --disable-libstdcxx-pch --disable-libmudflap --with-cloog=no --with-ppl=no --with-isl=no --disable-nls --enable-c99 --with-tune=cortex-a9 --with-arch=armv7-a --with-fpu=vfpv3-d16 --with-float=hard --with-mode=thumb --disable-multilib --enable-multiarch --with-build-sysroot=/home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/label/tcwg-x86_64/target/arm-linux-gnueabihf/_build/sysroots/arm-linux-gnueabihf --enable-lto --enable-linker-build-id --enable-long-long --enable-shared --with-sysroot=/home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/label/tcwg-x86_64/target/arm-linux-gnueabihf/_build/builds/destdir/x86_64-unknown-linux-gnu/arm-linux-gnueabihf/libc --enable-languages=c,c++,fortran,lto --enable-checking=release --disable-bootstrap --with-bugurl=https://bugs.linaro.org --build=x86_64-unknown-linux-gnu --host=x86_64-unknown-linux-gnu --target=arm-linux-gnueabihf --prefix=/home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/label/tcwg-x86_64/target/arm-linux-gnueabihf/_build/builds/destdir/x86_64-unknown-linux-gnu
Thread model: posix
gcc version 4.9.3 20150413 (prerelease) (Linaro GCC 4.9-2015.05)
请问这个是什么情况?