项目需求,现在讲串口从默认的uart0切到uart3口上
uart3硬件的连接是按照BB-BLACK的默认方式,即"spi0_cs1.uart3_rxd"和"ecap0_in_pwm0_out.uart3_txd"
我修改了如下的地方,但是在uart3口未能看到输出打印,还请TI的工程师帮忙一起看下,给个指导思路,谢谢(代码是ti-sdk-am335x-evm-06.00.00.00,uart0是好用的)
u-boot中
1.boards.cfg中 将am335x_evm的SERIAL1,CONS_INDEX=1修改为 SERIAL4,CONS_INDEX=4
2. am335x_evm.h中 将console=ttyO0, 修改为console=ttyO3,
linux中
1.board-am335xevm.c文件中uart3_init已经执行
/* setup uart3 */
static void uart3_init(int evm_id, int profile)
{
setup_pin_mux(uart3_pin_mux);
return;
}