This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320DM6670 EMAC SGMII SerDes 接口调试问题



如题,目前采用硬件方案是6670 SGMII SERDES 接口外接88E6122 SWITCH芯片的P4/P5 SERDES 接口

该模块设计参考的是 EVMC6474 相关硬件方案,目前进行代码移植后移植无法调通相关链路。

做过一些检查,暂时还没什么头绪。求相关调试开发案例或者指导性文档,新手求教~~

 

 

  • 硬件调试要遵循以下步骤:

    1. 电源和时钟是否满足datasheet的要求

    2. 芯片上电时序是否满足datasheet的要求

    3. SGMII SERDES速率是否正确

    4. 有的switch只支持force mode,自协商不支持,你可以先配置成force mode做测试

    5. 只有当link up的状态为1时,才能开始发包

    6. 你可以把论坛中STK 的GE测试代码用来调试你自己的单板,里面会打印很多信息可以参考。