您好 我们的数字板设计的时候在mmc0上接了8GB的SD卡和emmc芯片,用跳电阻的方式切换,SD卡只在调试阶段使用,现在板子已经调好,打算撤掉SD卡把系统镜像固化到emmc,但是用串口启动之后去寻找emmc设备找不到,因此我想确认以下几个问题:
1.我看芯片规格书上写mmc0上只支持小于4GB的emmc芯片的启动,应该不是连设备都认不到吧,如果我只把emmc当作普通的存储设备也是可以用的吧,就像SD一样?
2.emmc芯片是8位的,我们只用了低4位,我看规格书上写的感觉4位和8位应该也就是速率上的问题,但是现在认不到设备,不知道会不会因此而有问题?
希望工程师们能给予帮助,万分感谢!