我目前在基于am335x的板子做一个电阻屏校准应用程序。根据原理,tp坐标是(Xt ,Yt)分辨率是(Wt x Ht ),lcd坐标是(X,Y),分辨率是(W x H),则 X=(Xt *W)/Wt, Y=(Yt *H)/Ht 。在java中就像这样:
cal.y = (int)(event.getY()*4096.0/(float)Y_RES );
然后可以获得a0~a6七个系数 ,带入其中: xfb = (x*a[1]+y*a[2]+a[0])/a[6] yfb = (x*a[4]+y*a[5]+a[3])/a[6] ,校准基本完成。
可是我在实际中发现触摸屏的分辨率并不是4096*4096. 而是跟内核board-am335xevm.c中触摸屏的结构体有关:
static struct tsc_data am335xevm_touchscreen_data = {
.wires = 4,
.x = {
.min = 0x13A,
.max = 0xF29,
.inverted = 0,
},
.y = {
.min = 0xB8,
.max = 0xF1E,
.inverted = 0,
},
.x_plate_resistance = 200,
.steps_to_configure = 5,
};
触摸屏分辨率等于最大值减最小值。我想知道最大值和最小值是怎么获得的??是不是实际测出来的。而且,由于每个屏幕特性不一样,导致每个屏幕的最大值和最小值不一样,导致每个屏幕分辨率不一样??假如每个屏幕的特性相差很远,是不是每个屏幕的这个结构体都需要修正,我后面的校准程序才会正常使用。