前天拿到BeagleBoneBlack 因为按住boot键无法从sd启动,我就按住论坛上的方法删除了emmc自带的分区,然后从sd卡启动android成功。
今天导师让我把android烧到emmc中,我没插sd卡,就把板子插到电脑,提示要我格式化,我就格式化了,就显示一个3.65g的移动磁盘。(原本想格式化后,直接用Win32DiskImager直接把android烧到emmc中的,操作提示空间不足),现在将烧好android系统的SD卡插上不启动。抽调sd卡,四个灯全灭。连接到VMware 没法读取emmc的3.65g盘。现在怎么办、?