问题,程序跑起来后一直打印以下语句
TCP: Retransmit Timeout
TCP: keep Timeout
如果出现以上打印,并且网络ping不稳定时断时续。
解决办法是:
在NDK优先级最高的线程中,将 TCP Tx buffer size UDP buffer size 等改大,默认是8192 bytes,可改为8192*4.
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
看您的描述似乎您在分享您解决问题的方法给其他工程师参考,如果您有具体的问题,请具体描述,如果没有具体的问题,我将关闭此贴。感谢您的分享!