This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何获得TI技术支持?

请问如何获得TI的技术支持,帮忙检测一下我们的板子是否是好的?

  • 这里就是ti给您提供技术支持的地方。

    您可以把您的问题具体描述下,板子的问题可以通过软件等方式进行测试,调试。

  • @Yaoming Qin :

       您好!

      我的意思是有没有TI的工程师可以来我们公司给我们现场看一下板子,或者您们可以提供一个地址我们带着我们的板子过去也可以啊!帮忙测试一下我们的硬件是不是好的?

    现在我们的问题是:

    1、我们自己编写的一个测试程序测试我们的硬件(DDR3),没有出现错误。运行一个小的程序测试几天也不会死机。

    2、但是运行我们公司的上位机程序就会出现死机现象(我们的上位机是从其他平台上移植过来的,而且在那个平台下运行有几年的时间了一直没问题)。

    3、我们现在就是不知道到底是硬件的问题还是软件的问题,已经调试了有一段时间了。

    4、请问TI有没有开源的测试程序可以测试硬件的性能(我们不确定我们编写的程序是否正确).能否先判断硬件是好的?

    谢谢!

  • DDR3的基本读写测试有做过么?有没有在板子上跑过其他应用程序呢?

  • @Jian Zhou:

         您好!

    1、我们已经做过Software Leveling,也跑过其他的应用程序(都是一些小的程序),测试过程中没有出现异常。

    2、运行我们的程序时一般情况下也没有问题,但是在程序运行的过程中如果打开一个对话框,然后一直运行就会死机(界面卡住),但是程序还在运行(可以在串口控制台看到有打印信息输出)。此时我们发现心跳灯闪烁加快?请问这是什么原因?

         谢谢!

  • 听起来和DDR3的关系不大,或者你对DDR3做一个整体的读写测试看看有没有问题。

    你们的应用程序是用什么什么编译的?感觉和应用程序有关啊

  • 跑的是qt吗?跑的什么os

    如果是从pc移植过来的,arm会死机,那么有可能是内存的问题,因为arm的内存比较有限,这个仅仅只是猜测。